This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5292:串行接口处的数字电压电平

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211376/ads5292-digital-voltage-level-at-serial-interface

器件型号:ADS5292

对于此 ADC,"绝对最大额定值"规定 SCLK、SDATA 和 CS 上的电压不应超过最小值(2.2、AVDD +0.3)。 但"数字特性"表指出、相同的引脚(SCLK、SDATA 和 CS)与3.3V CMOS 兼容。  

您能说明一下 这些引脚是否能够处理3.3V 输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    SPI 引脚是1.8V CMOS 兼容的。 建议在绝对最大额定值内运行器件。

    我将介绍产品线、删除对3.3V CMOS 合规性的提及。 感谢您的分享。

    谢谢。此致、

    Abhishek