Other Parts Discussed in Thread: AFE4403
主题中讨论的其他器件:AFE4403
您好!
我要讨论两点:
1.我使用 AFE4403 EVM、AFE4403的数据表中提到输出波形为反相。
您能否明确它是垂直(倒置)还是水平(从左到右)? 还是两者兼而有之?
2、直流失调电压持续增加,最终开始削波。
我尝试了前面问题中提到的有关直流失调电压的所有解决方案(例如使用隔离胶带、使用笔记本电脑通过电池供电等)、但问题仍然存在。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403
您好!
我要讨论两点:
1.我使用 AFE4403 EVM、AFE4403的数据表中提到输出波形为反相。
您能否明确它是垂直(倒置)还是水平(从左到右)? 还是两者兼而有之?
2、直流失调电压持续增加,最终开始削波。
我尝试了前面问题中提到的有关直流失调电压的所有解决方案(例如使用隔离胶带、使用笔记本电脑通过电池供电等)、但问题仍然存在。
您好!
1.你会更具体地说明反转是什么意思吗? 特别是"水平(从左到右)反转"的意思是什么?
2.直流偏移漂移/增加可能是由于电流和 LED 特性以及热效应而导致的、这是大多数 LED 通常具有的特性、即 LED 的直流灯实际上会随着电流开始驱动和温度升高而增加或波动。 光电二极管+ TIA 可能对此非常敏感。
是否可以附加一些图片?
例如、查看直流偏移在其他稳定/稳定的直流光源或低直流光环境下是否漂移/增加。
您的 LED 电流以及导通时间和脉冲频率可能是多少? 尝试将它们调低、同时使用 RF 和 CF 进行摆动。
例如、"CF 已调整为使 TIA 时间常数保持在采样持续时间的1/10 "和数据表第23页
射频放大器和反馈电容器(CF)构成输入信号电流的低通滤波器。 始终确保低通滤波器 RC 时间常数具有足够高的带宽(如公式1所示)、因为输入电流包含脉冲。 因此、反馈电容器也是可编程的。 可用的 CF 值包括:5pF、10pF、25pF、50pF、100pF、 和250pF。 也可以使用这些电容器的任意组合。"
谢谢
1.输出数据反转:
AFE4403数据表第79页和80页提到输出反相"请注意、与许多出版物中显示的波形相比、此值反相。" 这意味着什么?
我将连接 AFE4403其他文本和输出中给出的标准 PPG 波。
标准 PPG 波

AFE4403的输出波形

直流偏移漂移:
DC_OFFSET 漂移的图片被烧断。

此漂移出现在 AFE4403 EVM 的 GUI 的自动校准处。 我正在使用 GUI 的默认设置(例如、脉冲频率= 500)。
您好!
请参考以下主题:
谢谢
您好、杨建春:
在下面的线程中、链接已损坏且无法正常工作、您能否修复该链接、以便我可以参考该答案。
此外、还请回答直流偏移漂移问题。
谢谢。