This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210MB-EVM:AMC1210EVM 软件仅适用于 Windows XP。 对可能的权变措施有什么想法?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210MB-EVM, ADS1205, ADS1204, AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213589/amc1210mb-evm-amc1210evm-software-only-works-on-windows-xp-ideas-on-possible-workarounds

器件型号:AMC1210MB-EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1205ADS1204AMC1210

大家好。 我想在 一些测试中使用 AMC1210MB-EVM 开发套件、但看起来它的软件只能在 Windows XP 上运行。 是否有任何想法可以让它在 Windows 11上运行、或者是否有任何驱动程序支持可用于解决此问题?

数据表链接: www.ti.com/.../sbau188a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maisam:

    遗憾的是、 AMC1210MB-EVM 仅支持 Windows XP。  

    您可以尝试使用集成了类似 SDFM 功能的 C2000控制器。 该器件的评估平台应该能够在较新版本的 Windows 上运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我将对 ADS1204/1205 Delta Sigma ADC 进行实验。 是否可以在不开发固件的情况下使用不同的开发平台。 AMC1210非常方便、因为它是用于测试 ADS1205的即插即用解决方案