This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:SPI 接口和参考 原理图

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213282/ads8586s-spi-interface-and-ref-schematic

器件型号:ADS8586S

专家、您好!

您能给我们提供 SPI 接口的原理图或应用手册吗?

此外、我们需要参考 原理图.

如果否、我们是否必须参考 ADS8588SEVM 用户指南?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    此外、我们需要参考 原理图.

    如果否、我们是否必须参考 ADS8588SEVM 用户指南?

    [/报价]

    我绝对会使用用户指南作为参考: https://www.ti.com/lit/pdf/sbau278 

    确认 PAR/SER/BYTE SEL  引脚上的无源上拉或下拉。

    您将注意到、除了一个~50ohm 串联电阻外、这些引脚上没有太多可用于平滑快速时钟边沿。 任何器件都不是漏极开路、因此不需要上拉。 如果您有多个器件、并认为您希望 CS 上的上拉电阻是安全的、或者只需依靠在 MCU 上正确设置 GPIO 设置即可。

    此致!

    -Cole.