请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8586S 专家、您好!
您能给我们提供 SPI 接口的原理图或应用手册吗?
此外、我们需要参考 原理图.
如果否、我们是否必须参考 ADS8588SEVM 用户指南?
此致、
迈克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
您能给我们提供 SPI 接口的原理图或应用手册吗?
此外、我们需要参考 原理图.
如果否、我们是否必须参考 ADS8588SEVM 用户指南?
此致、
迈克尔
Michael、您好!
此外、我们需要参考 原理图.
如果否、我们是否必须参考 ADS8588SEVM 用户指南?
[/报价]我绝对会使用用户指南作为参考: https://www.ti.com/lit/pdf/sbau278
确认 PAR/SER/BYTE SEL 引脚上的无源上拉或下拉。
您将注意到、除了一个~50ohm 串联电阻外、这些引脚上没有太多可用于平滑快速时钟边沿。 任何器件都不是漏极开路、因此不需要上拉。 如果您有多个器件、并认为您希望 CS 上的上拉电阻是安全的、或者只需依靠在 MCU 上正确设置 GPIO 设置即可。
此致!
-Cole.