This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:(4个通道)用于开发 EEG 采集信号设备

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207804/ads1299-4-channels-to-develop-an-eeg-acquisition-signal-device

器件型号:ADS1299

您好、专家!
你好! 我是代表客户发布此帖子。  

大家好、我正在尝试使用 ADS1299 (4通道)来开发 EEG 采集信号设备。 我从德克萨斯州订购了2款 IC。 在使用第一种方法时、我遇到了 VREF 电压问题。 我使用 IC 的内部 VREF、但测量时 VREFP 仅为100mV。


我搜索了类似问题并找到了此主题:
ADS1299:ADS1299错误电压基准-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

这是完全相同的情况。 我尝试了有关该主题的所有内容、但仍然有相同的结果。 您是否知道这是 IC 问题、还是我做错了事情? 我检查了电路板是否存在短路、并根据数据表多次确认了原理图。 当 我使用第二个 IC (与 ADS1299完全相同的芯片)时、我在使用完全相同的原理图的 VREF 方面没有问题。 我该怎么办、这是 IC 故障吗? 提前感谢您的支持。

此致、
Jonathan
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在3月24日前回复您。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    我们期待您的最新动态。 谢谢你。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在3月24日左右回复您。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于"VREF 电压。 我使用 IC 的内部 VREF、但测量时 VREFP 仅为100mV。"

    客户是否按照数据表正确为 ADS 上电/供电?

    它们是否具有 ADS1299EVM? 建议使用 EVM 作为研发参考、例如建议客户使用 ADS1299EVM 用户指南的原理图部分

    https://www.ti.com/lit/ug/slau443b/slau443b.pdf?ts=1679668939905&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADS1299EEGFE-PDK

    与其设计进行比较、看看是否有任何显著差异。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chien:

    感谢您的答复。 我很抱歉耽误你的时间! 这是我们的客户提供的更新。
    因此答案是、  我遵循数据表中有关为器件加电的说明、以及供应 VCAP 1-4电容器所需的使用电容器、如 ADS1299数据表原理图和 ADS1299EVM  用户指南原理图所示。
    正如我之前所写的、很难相信这是一个 原理图问题、因为我使用我购买的第二个 ADS1299创建了完全相同的原理图、通过此步骤可以很好地工作。 VREF 正确、测试信号正常工作(我不知道它是否功能齐全、因为我尚未使用其他信号或电极对它进行测试)
     
    第一个问题虽然 不能正常工作、但我还需要检查什么? 我已经 多次使用另一个可以正常工作的器件确认原理图、并进行了检查、但仍然是 VREFP 始终约为100mV。  
    此外、VCAP 正确地达到应有的1.2V。
     
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清以下内容?

    客户之前是否至少购买过2个 ADS1299?

    现在、他们遇到一个工作正常、另一个工作不正常?

    请告诉我上述问题的答案。

    如果上述答案是肯定的、那么客户可能需要同时进行/并排操作、以执行一些根本原因和/或故障分析。

    -------------------------------------------------------

    我可以问一下他们是如何为两个 ADS1299供电的吗? 两个 PCBA 是否相同?

    我建议开始检查/探测和比较两块电路板的电压轨、并将其放入表中进行比较和交叉参考/验证。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,千春,

    感谢您的回答。 以下是客户的反馈。 T
    我今天回到实验室、对我的案例进行了一些更新。
    首先、我的工作板已售罄、所以我现在只有这块、存在 Vref 中的问题。
    作为电路板、我将附上原理图。 我将尝试让所有电源正常工作、然后使用 ADS1299的内部基准信号进行测试。  
    我已将所有输入保持未连接状态、并且所有电源均来自发生器。 我对模拟和数字使用相同的接地、但 直到最后才混合接地信号、因此不会有电路到另一个电路的返回电流。 此外、我使用 所有去耦电容器、如数据表原理图所示。
    我还测量了 所展示原理图中所有引脚上的电压。
    遗憾的是、VREFP 大约为 0V (大约100m/v)。
    此外、我的微控制器没有任何 SPI 通信。
    我记得 吗、使用没有任何输入的类似原理图在使用旧电路板时可以很好地改善内部信号(方波)。  
    我尝试制造最简单的 电路、只是为了在添加电极之前验证 ADS1299是否仍在工作。  
    我是否错过了一些重要的东西?
    您认为 IC 有什么问题吗、或者我的原理图有问题  、因为 它很简单?
    无论如何、请为我提供建议、以便 在制作更复杂的电路板之前测试 IC 的功能。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_ADS1299_5F00_2023_2D00_03_2D00_29-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../Pins-Voltage.pdf

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们以前确实有两块电路板、其中一块可以正常工作、对吧?

    现在、工作板是否已消失、我们将其称为已知良好板(KGB)已消失?

    我们称之为可疑板、即已知错误板(KBB)。

    KGB 和 KBB 电路板是否使用了相同的原理图设计?  <---- 请回答。  

    ----------------

    他们是否可以将 KGB 放回并

    将 KGB 和 KBB 并排进行一些比较和根本原因和/或故障分析。

    -------------------------------------------------------

    如果无法实现、和 KGB 也使用了相同的原理图设计 ,那么

    请他们开始探测 KBB 上的所有电源轨、并将电压与原理图进行比较。

    ----------------

    任何可能的情况、例如某些电源转换器短路或 LDO 损坏、或者 ADS1299芯片本身。

    ----------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,千春,

    以下是客户的反馈。

    当我开始建造 KGB 的时候,我开始使用与 KBB 附加的原理图相同的原理图。 我测试了内部信号和 VREF、它们工作正常。 之后、我使用 KGB 来测试来自电极的信号。 我在高噪声水平下获得了一些结果、主要是因为我使用试验电路板 设计、我猜不使用 PCB。  
    现在 KGB 已不再可用。 我开始使用第二块 ADS1299设计新的 ECG 器件。 我 再次将附加的原理图部署到试验电路板上、以测试器件和内部信号放大、代码、微控制器等 当我为 KBB 设置电路板时、我没有 使用内部测试信号获得预期的结果。 实际上、我甚至都无法 与我的微控制器进行通信。
    然后、我开始探测 KBB 的所有输入/输出、结果也附加到了我之前的回答。
    第一个可疑结果是 VREF 电压故障、 我想该电压与 VCAP4 0电压下的故障有关。  
    我再次尝试检查了所有连接并确认了随附的 原理图、但我无法理解它为什么一直出现故障。
    那么、我的问题是、它是 IC 故障还是我设计了错误的东西? 我已经反复搜索了连接线、更换了电容器、并检查了是否存在短路、但找不到任何问题。  
    是否有办法可以确保 IC 不被损坏、以便我能够专注于我的原理图?  
    因为我担心 IC 已损坏或损坏(可能是由我本人或到货时我不知道)、我正在对损坏的器件进行各种尝试。 好消息是、如果我能以某种方式测试我的 KBB ADS1299的可信度、这样我就知道它运行良好、并专注于我的设计和测试(也许这是一个 SPI 问题 idk、但即使没有通信、VREF 也不应该正确?)。
    总之、我现在有带原理图的 KBB、引脚电压如前面所示。 鉴于新芯片可能会是一种长期的解决方案、我可以进行哪些测试来排除某些情况、并了解应该如何进行下一步、更换芯片或在修改后继续测试我的设计?
    非常感谢您的支持。
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答:"我的问题是、是 IC 故障还是设计出了问题? 我已经反复搜索了连接线、更换了电容器、并检查了是否存在短路、但找不到任何问题。 "

     

    听起来客户有两个 ADS1299需要两个外围电路、对吗?  

    现在、我们可以肯定地知道

    a:有1个良好的外围电路和1个良好的 ADS1299、对吗?

    和、

    b.有1个可疑外围电路和1个可疑 ADS1299、正确吗?

    我可以问是否有任何商品仍在售? 还是中的两项都不可用?

    -------------------------------------------------------

    如果来自的任何商品仍然可用、他们可以进行交叉验证、即

    将可疑 ADS1299放入良好的外围电路中、看看它是否正常工作?  如果它正常工作、那么这意味着
    可疑 ADS1299实际上是良好的、而 B 可疑外围电路有问题。

    将  A 的良好 ADS1299放入 B 的可疑外围电路中、看看它是否正常工作?

    如果无法正常工作、这也意味着 B 可疑外围电路有问题。

    如果正常工作、则表示 B 可疑外围电路实际上是良好的电路、而 B 可疑 ADS1299有问题。

    -------------------------------------------------------

    或者、他们可以再订购一个 ADS1299、这个值应该是不错的、然后将这个新的 ADS1299放入良好且可疑的电路中、这样他们就会立即知道哪里出了问题。

    ----------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    感谢你等待。 再次感谢您的回答!  

    以下是客户的反馈。

    我现在只有一个可用的板、因此我将订购一个新的 ADS1299、并在我现在拥有的板上试用它。
    是否存在我的原理图对 IC 短路并将其损坏的情况? 因为如果是这种情况、那么订购和放置新的 ADS1299只会燃烧另一个 IC、并会浪费时间和金钱。
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户的"我的原理图"是否与其他工作正常/性能良好的电路板完全相同(目前尚未提供)?  

    如果是、那么他可能不需要担心。

    如果不是、请建议客户将"我的原理图"与 "工作中/良好"的电路板原理图或 ADS1299EVM 原理图非常仔细地进行比较、看看是否有任何显著差异?  请注意电源轨、例如 AVDD、AVSS、VCAP、VREF 优先。

    谢谢