This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53004:在设置输出电压时 VOUT 下冲

Guru**** 2504695 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206890/dac53004-under-shoot-on-vout-while-setting-output-voltage

器件型号:DAC53004

您好!

我正在使用 DAC53004限制 H 桥中的电流。 DAC 的 VOUT (OUTA 和 OUTB)连接到 MOSFET 的栅极、FB (FBA 和 FBB)连接到电源。

我测量了 E1和 E2之间的差分电压、并观察到"下冲"。 红色箭头是启用 Out of DAC 时的箭头。

为了查看问题是来自我的电路还是来自 DAC、我从电路中移除了 DAC、然后直接连接到 FB。

结果如下:

DAC 会这样做的任何原因?

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Duval:  

    感谢您的提问。 我会在周末回来回答。  

    谢谢!  

    Illia Volkov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Duval:  

    我很奇怪看到这种行为。  让我在实验练习中重现此示例、看看是否有相同之处。 同时、您可能会尝试对不同的器件进行类似的实验、看看您是否获得类似的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Volkov、

    很遗憾、我没有第二个器件。

    我会等待你的实验。

    谢谢!

    德克萨斯州达拉斯 BestRegards

    Aurelie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Duval:  

    很抱歉、我 还没有收到要测试的部件。 我应该能够在明天测试它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Illia、

    您是否收到了器件? 您有时间尝试一下吗?

    此致、

    Aurelie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelia、  

    我尝试了两种配置、得到了完美的线性结果、并且没有观察到该行为。  

    我的一些想法可能有助于进行调试:  

    1)设备可能出现故障-尝试另一个设备  

    2) 2)尝试直接在 DAC 的引脚上测量输出。 有时、零线可能会导致错误

    3) 3)您是否有共同的接地?  

    4) 4)您正在使用什么参考? 基准电压可能会有噪声。 尝试使用去耦电容器或内部基准

    请告诉我这些步骤是否有所帮助。  

    谢谢!  

    Illia Volkov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Illia、

    我已经尝试在 OUT 和 FB 之间使用一个0r 电阻器直接在 DAC 的引脚上测量输出、实际上我不再看到问题了。

    然后、我假设这是由较长的电缆导致的。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Aurelie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  

    很高兴我能够提供帮助,我对延误的回应表示歉意。  

    谢谢!  

    Illia Volkov