This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8674:电源序列

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213364/ads8674-power-supply-sequence

器件型号:ADS8674

您好!

您能告诉我电源时序吗?
哪些电源需要优先斜升、即模拟电源(AVDD 和 AVSS)或数字电源(DVDD)?
所需的斜坡电压是多少?

客户设置条件:AIN=±15V、AVDD=5V、DVDD=5V、Ref=内部

此致、

Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    ADS8674没有任何特殊的电源序列要求。  请注意、输入电压可能出现+/-15V 摆幅、但转换结果将钳制在+/-10.24V 左右(2.5 x 4.096V)。