This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014:用于转换同步的单触发模式

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1014, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213226/ads1014-one-shot-mode-for-conversion-synchronization

器件型号:ADS1014
主题中讨论的其他器件: ADS7142
我们的应用是监控激光功率。 考虑到信号完整性、ADC 应放在靠近跨阻放大器的位置、 
此外、数据采集模块距离微处理器12至15英寸。
我们考虑的几个关键领域:
1)激光监控模块外形小巧,
2) 2)低功耗、
3)模块与微处理器之间的导线连接较少、
4)带激光脉冲触发的 ADC 转换同步
5)激光脉冲发射速率为50赫兹。
6) 6) ADC 分辨率12位就足够好了、因为我们在跨阻放大器处设有增益级。
您是否认为 ADS1014具有可实现转换同步目标的一次性模式、因此适合我们的应用情况? 
如果没有、您对我们的应用案例有什么建议吗?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS1014似乎符合您的大多数标准。  我想我唯一关心的问题是您需要触发转换相对于激光射击的距离有多近。  ADS1014将要求转换通过 I2C 配置启动、以便避免轻微的通信滞后。  您能详细介绍一下转换同步时序标准和目标吗?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     关于触发的时序标准、我们需要考虑两个方面:1)激光触发和 ADC 转换之间的时间延迟、2)接收到"单次"的 I2C 命令后每次 ADC 转换之间的时序变化。 对于第一种情况、它不是那么重要、因为会应用校准。 对于第二个示例、它至关重要、因为它直接影响我们的激光监控精度。 您如何看待此芯片 ADC 转换的时间变化?  

    感谢您的时间和支持。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    在温度范围内进行转换时、启动可能会有一些变化。  内部振荡器在不同温度下可以变化+/-10%。  这将影响转换开始和转换完成的时间。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bob --我看到了。 在我们的应用中不允许+/-10%的变化。 我们的设计规格稳定性规格 :在15°C 至45°C 的温度范围内24小时内保持±2.5%的精度 您是否具有可为我们的应用推荐的芯片? 不限于 I2C 接口、可以是 SPI 接口。

    非常感谢您的时间和帮助。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    看一下 ADS7142。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bob——您推荐的 ADS 7142似乎适合我们的应用。 我计划购买一个 EVA 板进行测试。 感谢您的帮助。 非常感谢。

    吉米