This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354EVM-PDK:我想知道这款产品的形状是哪一幅

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8354EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212820/ads8354evm-pdk-i-wonder-which-picture-is-the-shape-of-this-product

器件型号:ADS8354EVM-PDK

ADS8354EVM-PDK 评估板| TI.com

在上面的链接中、有两个形状的 ADS8354EVM-PDK。

一个是连接器方向朝上、另一个是连接器方向侧面。

请告诉我、哪张图片是真实的形状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jang:

    除了订购 ADS8354EVM-PDK 的链接外、还显示当前版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  ADS8354EVM-PDK 用户手册原理图中、 ERF8-025-L-D-RA-L-TR 用于连接器。 但它似乎未在 EVM 中使用。 它可能是 QTH-030-01-L-D-A 从何处可以获取最新版本的用户手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS8354EVM-PDK

    你好。

    该连接器似乎是 QTH-030-01-L-D-A、通常在 TI ADC EVM PDK 中使用。

    但在 ADS8354EVM-PDK 用户手册的原理图中、ERF8-025-L-D-RA-L-TR 在 连接器上标记了。

    它可能是旧版连接器。

    我只想在没有 PHI 控制器板的情况下使用 ADC8354EVM。 因此我必须知道连接器的确切引脚图。

    您能否介绍一下 ADS8354EVM-PDK 的电流版本原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新版用户指南将包含原理图。  它将在一两天内上线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。