This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS5641A:启动问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: THS5641A, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212880/ths5641a-issue-with-bring-up

器件型号:THS5641A
主题中讨论的其他器件: LMK04828

最后、我们拥有电路板、并正在启动电路板的过程中。  到目前为止,没有真正的问题。

唯一的问题是 THS5641A 的输出未显示任何活动。

  • 数字输入是一个在0和255之间以5MHz 速率切换的简单方波
  • 时钟来自 LMK04828
  • 已检查所有电压、它们是否正确
  • 探测所有数字输入且它们正确
  • 唯一的潜在问题可能是来自 LMK04828的时钟信号电平、我已在随附的 pdf 中对其进行了总结。

我还包含了原理图。

如果您有任何建议、敬请告知。

谢谢。

Andrewe2e.ti.com/.../notes-040323.pdfe2e.ti.com/.../fibersense_5F00_v1p23.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    如果 THS5641A 的 DVDD 为5V、则时钟输入高电平需要至少为3.5V。  

    如果 THS5641A 的 DVDD 为3.3V、则时钟输入高电平需要至少为2.1V。  

    我认为 LMK 不能提供这么高的电压电平。 您需要根据数据表和您用于输出电平的模式来确认这一点。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    只是一个跟进。

    我们使用了 FPGA 的3.3V 时钟、使 THS5641A 正常工作。

    谢谢!

    Andrew