This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:模拟输入的最大电流

Guru**** 2970230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8168, ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211634/ads8332-maximum-current-for-analog-input

器件型号:ADS8332
主题中讨论的其他器件:ADS8168、

您好!

我想问一下每个模拟输入允许的最大电流是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roee:

    我们没有该器件的输入电流规格、但 ADS8168 (最新一代、类似工艺)指定了输入电流。

    ADS8168的绝对最大输入电流为+/-10mA;ADS8332应该非常相似。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用