This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:是否可以使用 ADS9817作为替代器件? 或者有什么建议吗?

Guru**** 2816965 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08, ADS9817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208424/ads130e08-ads9817-can-be-used-as-alternative-or-any-suggestions

器件型号:ADS130E08
主题中讨论的其他器件: ADS9817

您好、专家!

请寻求您的指导:

客户意识到、作为实现测试意味着需要测量8个电压的一部分、他确定 ADC ADS130E08符合以下标准:

分辨率>或= 12位、8个差分通道、I2C 或 SPI 通信。

遗憾的是、他们的电子团队已经对导致最大电压从3.5V 变为4.5V 的某些方面进行了修改、不再允许使用此元件。   因此、我们正在寻找一种具有类似特性且可接受+/-5V 电压的替代产品、对于所有可能的产品我会有点失落(在 Vin 或差分模式下无法搜索)。

我们提供了可以满足他们需求的 ADC ADS9817、您能向我们进一步介绍一下此组件和其他可以满足 这些要求的组件吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    ADS130E08和 ADS9817是两款截然不同的产品。 为了帮助缩小选择范围、您能否进一步说明系统要求?

    1. 调制器 -您提到的最高+/- 5V。那是单端、伪差动还是全差动? 您是否知道输入信号的预期共模电压?
    2. 100ksps -应用所需的采样率是多少? 或者目标信号带宽是多少?
    3. 延迟是否重要?  -这是我们在决定 SAR 和 Δ-Σ ADC 架构时经常遇到的几个问题之一。 ADS9817等 SAR ADC 通常具有较小的延迟。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在客户刚回到办公室时、对延迟回复道歉。 请参阅以下回答:

    关于我的需求(测试工具),下面是一个 ADC 的小规格:

    • SPI 或 I2C 通信协议
    • 10位的分辨率
    • 电源电压+5VDC
    • 电压范围+/- 5V
    • 差分的输出
    • 通道数:理想情况下8 ,但我可以在必要时调整(将取决于组件的大小)
    • 理想情况下在//(无多路复用)中执行测量
    • 理想情况下,10位分辨率的最大测量时间:100毫秒

    在项目开始时、要测量的电压最多为3.8V、并且我已经确定了可满足我需求的 ADS130E08 ADC。 不幸的是、我们的电子产品团队决定查看一些要点、现在最大电压为5V。 我在您的 ADC 系列中找不到符合我的需求且易于使用的其他组件。 我无法设置反向电压系统来使用具有0-5V 输入的 ADC、这会干扰测量。

    在我研究期间、我看到了 ADS9817、它允许您选择多个输入电压范围、但它在您的站点上被称为"预览"。

    我有两个问题:

    -您是否有一个(或多个)参考资料可以满足我的需要?
    -是否可以将 ADS9817作为样片或购买?
    ***

    此致、
    阿奇·A·阿奇