This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:输入和输出需要二极管?

Guru**** 2517120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212755/afe4490-diode-required-at-input-and-output

器件型号:AFE4490

AFE4490EVM 在输入和输出端子上放置了二极管:

但如果我们在共阳极模式下使用 AF4490 (而不是 H 桥)、是否仍需要这些二极管 D1、D2、D3和 D4?

它们的用途是为了降低噪声还是其他目的而不启用 H 桥?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要二极管 D1、D2、D3和 D4、是否可以直接将 LED 和 PD 连接到蓝色网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在4/5左右回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是与团队谈话后的一些评论。

    1.这些二极管用于 ESD 保护二极管。

    -------------------------------------------------------

    2.客户有选择,需要测试是否

    a:仅当客户不关心 ESD 保护时、才应移除 ESD 保护二极管。

    如果 客户关心 ESD 保护、

    b.仅当客户不关心 LED 驱动性能时才使用相同的 ESD 保护二极管

    c.如果客户希望测试其他 ESD 保护二极管是否优于原始二极管、则改为使用其他 ESD 保护二极管(即 b)

    -------------------------------------------------------

    提出上述 b、c 选项的原因是

    原始的 ESD 保护二极管是旧的、查看了产品说明书(https://www.diodes.com/assets/Datasheets/BAV99W.pdf)后发现具有更高的漏电流和寄生电容、这可能会影响 LED 的驱动性能。

    2.我的团队可能会建议使用/更换 ESD 保护二极管、就像 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd1e01b04.pdf?ts=1680622503058&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 中的一样

    它的寄生电容低得多(约0.2pF),漏电流也低得多(< 10nA)。

    -------------------------------------------------------

    建议您尽早开始测试和比较以及进行数据收集和分析、以便了解和比较如果客户关心 ESD 保护、ESD 保护二极管能够或不能影响 LED 的用途。

    ----------------

    3.是的,客户可以连接要进行测试的 PD 和 LED。

    谢谢