This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:已从 ADS1299切换到 ADS1298R。 表现明显较差。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212857/ads1298r-switched-from-ads1299-to-ads1298r-performance-is-significantly-poor

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1299ADS1298

 您好!

由于可用性问题、我们最近从 ADS1299迁移到了 ADS1298。 因此、我们设计的 SNR 性能变得非常糟糕。 (我们已经看到 SNR 降低了近100%)

1.我重新检查了硬件,但找不到任何东西,所有引脚的电压电平似乎都正确。 请查看随附的图片以查看原理图设计。

2.在固件方面、我们使用与 ADS1299相同的固件、更新后的增益为12、因为 ADS1298不支持以前的增益24。 CONFIG-2和 CONFIG-3寄存器 按如下方式进行了更改;CONFIG2_SETTING = 0b11000000;
CONFIG3_SETTING = 0b11101100;在固件侧是否还有其他任何需要更改的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以问您的产品及其应用是什么吗?

    ADS1298R 主要设计用于 ECG 应用。 ADS1298R 和 ADS1299并非完全兼容。 硬件和固件等许多方面都可能需要进行更改才能相互适应。

    您是否使用过 ADS1298R 评估套件/电路板(EVM)进行了一些初步测试和评估以及数据收集和分析? 强烈建议您这样做。

    ------------------

    所附的屏幕截图分辨率非常低且难以阅读。 您能提供分辨率更高/更好的屏幕截图吗?

    同时、您可以将您的原理图设计与 TI 网站上提供的 ADS1298R EVM 原理图进行比较。

    -------------------------------------------------------

    我将就 ADS1299的短缺和供应问题与您取得联系。

    谢谢