This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:如何设计?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98725, DS90CR218A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210033/lm98725-how-to-design

器件型号:LM98725
主题中讨论的其他器件: DS90CR218A

大家好!

我想将 LM98725用于 CIS 传感器。

LM98725是否可用于 CIS 传感器?

我要使用 STM32H723xx。 (MCU)

我想通过 PSSI 引脚使用 LM98725 (MCU 功能)。
我不知道接口是怎样的?
我是否通过 ds90cr218a 将 lm98725的数据输出连接到 MCU 引脚?
您能告诉我如何将 LM98725连接到 MCU 吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shshshshin、您好!

    感谢您关注  LM98725。  我们会研究这项调查。 请在3月31日前收到回复。

    此致、

    BillChieng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill Chieng。 我要等你的答复。 请帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shshshshin、您好!

    我相信您已就此器件事宜寻求 TI 的支持。 您将会收到一个包含更详细响应的后续信息。  关于上述问题:

    我是否通过 ds90cr218a 将 lm98725的数据输出连接到 MCU 引脚?
    • 根据 应用电路、LM98725数据输出馈到 DS90CR218A。  对 LVDS 进行反序列化的接收器、该接收器将数据流转换为21位 CMOS/TTL 输出。
    您能告诉我如何将 LM98725连接到 MCU 吗?  
    • 这取决于您的系统需求。 话虽如此、在应用电路之后、 LM98725的输出被馈送到 解串器、然后再馈到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill Chieng。  

    您能告诉我您的电子邮件吗?  

    您能否查看或确认我设计的电路?

    LM98725从 DOUT0到 DOUT7的输出与 DS90CR218A 输入相连。
    然而、将 DS90CR218A 的输出连接到 MCU 是否正确?
    21位时、是否应将所有21位连接至 MCU? 我不太明白这部分。

    我不知道 DS90CR218的输出是如何产生的。 为什么是21位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill Chieng  

    我还有一个问题。

    我使用 CIS、不使用 CCD。

    那么、我可以为 PHIA1、2、PHIB1、2、PHI2使用 NC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、shshin、我不熟悉 DS90CR218A。 我建议联系 DS90CR218A 并为其创建一个新的帖子、以解答您关于该部件(DS90CR218A)的担忧。

    另一种输出格式、LM98725还提供 CMOS 输出格式(必须进行相应配置)。 您能参考一下吗 "4.23 CMOS 输出格式" 以确定您对 MCU 输入的预期是否符合要求(在您的示例中为 PSSI 引脚)

    我已通过电子邮件联系人向您发送私人消息。

    不过、我想通知您、 对该器件的系统级支持是有限的。 支持仅限于数据表中提供的内容。

    关于您的后续主题:

    请参阅数据表 "对 CIS 传感器的4.15.4支持" 确定您的 CIS 传感器是否受此设备的支持。

    NC 用于 PHIA1、2、PHIB1、2、PHI2、2?

    是的、我建议查看寄存器定义(数据表中的表18)来 相应地设置合适的 PHIA1、2、PHIB1、2 PHIC1、2寄存器(例如、避免那些引脚被激活)。 根据寄存器定义、引脚处于三态。

    此致、

    BillChieng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill Chieng。  

    感谢你的帮助。  

    我还有一个问题。

    考虑使用 CMOS 输出。

    对 INCLK-和 INCLK+引脚进行 NC 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 是否正确,而不是 NC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shshshshin、您好!

    请参考下面的引脚说明:

    这位于产品说明书的第4页。 相应地将 XTALEN 位置位。 我会将 NC 解释为无连接、因为上一个问题、只要您相应地配置寄存器(将这些引脚设置为三态)、"PHIA1、2、PHIB1、2、PHIC1、2"就可以接地。

    此致、

    BillChieng