This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1570:VREF 序列问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1570, ADS7955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212906/tlv1570-vref-sequence-issue

器件型号:TLV1570
主题中讨论的其他器件: ADS7955

大家好、

我的客户在其应用中使用与 TLV1470配对的 Xilinx FPGA、其中由于序列要求、Vref (3.3V)在启动期间晚于 AIN、  

根据数据表、AIN 具有最小 AGND 和最大 Vref 电压范围要求、这意味着客户的 AIN 值在启动时超出最大值。

AIN 过压是否会导致内部短路并有损坏器件的风险? AIN 引脚是否有电流限制或最长过压持续时间额定值?

此外、我们是否可以针对此应用向客户推荐类似的更新器件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    理想情况下、在应用 AINx 之前、基准和 AVdd/DVdd 电源应增大并稳定。  如果您将 TLV1570的模拟输入上的电流限制为~1mA、则不应损坏器件。  在较新的器件中、我们与该器件最接近的器件是 ADS7955。