This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:未获取涉及数据表中提到的值的响应

Guru**** 2838760 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205896/ads131a04-not-getting-responses-with-reference-to-values-mentioned-in-datasheet

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

我们需要使用 ADS131A04来开发我们的应用、目前我们是可简化开发流程的评估模块。

我正在使用 STM32 L432KC 开发板通过 SPI 在 STM Cube IDE 中获取数据。

1.在系统关闭时设置工作模式:

M0 -异步中断模式(Vdd)

M1 - 16位(GND)

M2 -未连接(悬空)

2.复位引脚 EVM 连接到其中一个 GPIO 引脚。 通过置位、复位和置位 GPIO 引脚来执行系统复位。

3.然后通过发送 NULL 命令、我正在等待 READY 状态字(0xFF04)、但即使在发送2个连续的 null 命令之后、我也可以自行获取 FF82。 不知何故、我设法左转并将其视为 FF04。

4.然后我正在发送解锁命令。 即使我发送0x655 ,我在逻辑分析器和 IDE 中也得到80 19 80响应,表达式也 将是 ff82。

5.与所有其他配置寄存器相同。 对于任何命令、我没有得到确切的数据表建议的响应。

我缺少什么? 我们非常感谢团队的任何帮助,因为我们真的需要这种设备尽快运行。

使用 GUI 时、我使用具有所有默认值和外部基准电压的 PHI 连接器、我能够读取 ADC 数据。 我将尝试提供与 GUI 中相同的默认值

连续...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    我对回复延迟表示歉意、我现在仍在旅行、一旦下周早些时候回来、我会检查详细信息并将其告知您。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的回复。 但这对我们来说是相当关键的。 任何其他代表您的人都可以查看这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    我对 我的反应表示歉意。 我不知道你是否仍然有麻烦。 但是、请参阅以下时序、这些时序是在没有 GUI 控制的情况下捕获的。  

    我仔细检查了上面的说明、ADC 的 M2引脚不应悬空。 当 M2引脚悬空时、数据字大小实际上不可用。 您似乎期望数据大小为24位、因此 ADC 的 M2引脚应短接到 GND。 请查看 ADS131A04数据表中的表10。 请更正并重新检查、谢谢。

    悬空输入的数据捕获:

    解锁命令:

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    不幸的是,这个问题还没有解决,我们坚持在同一个部分。

    另外、您建议的必要操作模式如下所示:

    M0 -异步中断模式(Vdd)

    M1 - 24位(GND)

    M2 -汉明码禁用(GND)

    尽管已更改、但逻辑分析仪时序图中的解锁命令响应仍然是 FF04、在代码部分显示的是 FF82。

    是否需要更改任何时钟频率或设置? 或者我只需要共享我正在运行的代码吗?

    如何调试该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    我注意到您将 JP3跳线设置为引脚2-3位置、这会使您的 AVSS 达到-2.5V、但 EVM 上的 AVDD 默认为3.3V、因此您的 ADC 的 AVDD-AVSS-=5.8V。 我不确定这是否与您所面临的问题有关、但是、请将 JP3跳线放回引脚1-2并再次测试。

    此外、是否可以按照我在解锁和数据采集方面向您展示的那样更改时间? 像我展示的那样仔细观察会更适合我检查。 谢谢。

    此致、

    戴尔