This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:无法通过通道 AIN0和放大器 AIN1读取稳定的 ADC 值

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212442/tla2024-not-able-to-read-stable-adc-values-with-channel-ain0-ain1

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件: ADS1015

您好!

在差分模式下、我们正在读取通道 AIN0上输入交流电压为1.5v、通道 AIN1上输入交流电压为2.2V 时的 ADC 值。 我们正在读取峰峰值、并在示波器上进行了验证。

  1. 在差分模式下读取时无法获得稳定的值、tla2024是否采用了任何转换时间、因为我们似乎在某处缺少峰值。
  2. 建议读取通道 AIN0和 AIN1之间的差分读数、因为数据表中未提到该读数。

以下是在通道0和1之间以差分模式读取时 TLA2024的配置:

setDataRate (TLA202x_RATE_3300_SPS);
setMux (TLA202x_MUX_AIN0_AIN1);
setRange (TLA202x_RANGE_6_144_V);
setMode (TLA202x_MODE_CONTINUE);

谢谢!

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    TLA2024是一款 Δ-Σ ADC、因此包含一个内部低通数字滤波器。  尚不清楚您要测量的交流信号的形式/频率、但它必须满足奈奎斯特要求并且不受数字滤波器的限制。  其次、差分测量不是相对于 GND、而是相对于 AINN 的 AINP、并且两个输入都必须满足 ADC 的输入电压要求。  也就是说、ADC 的输入电压必须在 VDD 和 GND 范围内。  因此、如果源极电压低于 GND、将超出 TLA2024的输入范围。  1.5V 和2.2V 是有效输入电压、但尚不清楚这些电压可能偏离这些电压或低于这些电压多少。

    Unknown 说:
    在差分模式下读取时没有获得稳定的值,tla2024是否需要任何转换时间,因为我们似乎在某处缺少峰值。

    为了获得良好的波形表示、您必须根据奈奎斯特 IS1600Hz、在3300sps 数据输出速率下采集每次转换结果和最大输入频率。  您很可能不会捕捉每次转换。  ADS1015具有 ALERT/RDY 功能、可用作中断、以确保捕捉每次转换。

    [quote userid="391213" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212442/tla2024-not-able-to-read-stable-adc-values-with-channel-ain0-ain1是否建议读取通道 AIN0和 AIN1之间的差分读数、因为数据表中未提及该读数。

    您可以使用 MUX 配置中提供的任何差分输入组合、如数据表中的寄存器信息所示、也如下所示。

    000:AINP = AIN0,AINN = AIN1 (默认值)

    001:AINP = AIN0,AINN = AIN3

    010:AINP = AIN1,AINN = AIN3

    011:AINP = AIN2,AINN = AIN3

    此致、

    Bob B