This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200:信号中出现高噪声尖峰

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210661/adc08dj3200-noisy-spikes-appear-in-the-signal

器件型号:ADC08DJ3200
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

您好、TI!  

我使用 ADC08DJ3200EVM (与 TSW14J57EVM 配合使用以捕获数据)。 我使用通过100nF 隔直电容耦合的单通道(A)差分信号。 一切都运行良好、但我得到的信号尖峰有时会使数据处理产生混乱。 典型的尖峰如下图所示。  这可能是什么原因呢? 当我在示波器上观察同一信号时、发现没有此类尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emir:

    您是否在后台校准模式下使用 ADC? 或者您是将其用于前台校准模式吗?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用前景校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,  

    您能否提供 JMODE 和采样频率? 您是否还能与合格和不合格的数据共享数据集。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 JMODE5、采样频率为3200MHz (在 TSW 中为6400MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj 好、您认为 这可能是由于使用的直流阻隔电容器不足吗? 您会建议哪种类型和电容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emir:

    如果您使用的 EVM 具有通过平衡-非平衡变压器实现的默认电容、 我预计不会出现此问题。 您能否尝试将采样频率减半并查看误差是否仍然发生。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我有差分信号、因此我移除了通过平衡-非平衡变压器将 SE 信号耦合到 ADC 输入的电阻器 、并自行安装电容器以将差分输入 SMA 连接到 ADC。 但我将尝试使用不同的频率进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我降低了采样频率、噪声/干扰仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emir:

    您是否看到 ADC 输入信号的尖峰? 输入到 ADC 的输入信号类型是什么?

    此致、

    Neeraj