This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344:查询

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1212264/ads8344-inquiry

器件型号:ADS8344

您好!

你好。

  1. 什么是最小相对精度(LSB)? (我假设这意味着较小的数字在 NB 器件上更有利、因为精度是在6 LSB 以内、而不是8 LSB 以内。 我的解释是否正确?
  2. 最小"丢码数"是什么意思、N 器件为14、NB 器件为15? 我不确定哪一个更有利、这甚至意味着什么、或者在部件操作期间适用。 您会选择这款产品吗?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    a1.) 第2页的最小相对精度列是指第3页显示的积分线性误差。   数字越低越好-正确。  实际 LSB 大小在第3页的注释1中显示为76uV。

    A2.) 请参阅数据表中的图7。  每个"输出代码"都表示所示的阶梯图中的一个步长-理想 ADC 会有65536个步长。  缺失的代码意味着楼梯中的一个或多个"跳"缺失。  本质上就像一个简单的示例:

    如果代码0x0001为"正在运行"、则输出绝不会命中该代码、始终存在绕过代码"b"的从代码"a"跳转到"c"的情况。  因此、"14位无丢码"意味着其中两个步骤可能丢失。  NB 器件最多缺少一个阶跃。