This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:采用恒流源(IDAC)的热敏电阻电阻测量电路

Guru**** 2661395 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06B, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210757/ads114s06b-thermistor-resistance-measurement-circuit-using-constant-current-source-idac

器件型号:ADS114S06B
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

你(们)好

 我的客户正在考虑 使用恒流源(IDAC)的热敏电阻电阻测量电路。

如果客户在电阻测量期间触碰连接到热敏电阻的接线、则已确认 IDAC 已关闭。 (一旦关闭、直到复位后才会返回。)

IDAC 是否有任何规格、例如在所选 AIN 线路的电压/电流超过特定阈值时将其关闭?

PS;客户已确认在关闭 IDAC 时2.5V 的内部电压是无任何问题的输出。

此致

塔图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu:

    很可能的情况是、如果触摸传感器/接线并且电流停止流动、就会有 ESD 或瞬态放电流回 ADC。  如果瞬态足够大、则 ADC 可能会被强制进入需要复位 ADC 的不需要状态。  如果瞬态足够大、则 ADC 可能会因电气过载(EOS)而损坏。  因此、IDAC 输出通道以及任何模拟输入测量通道都应受到适当保护、以防止可能导致模拟输入通道超过数据表中指定的绝对最大工作条件的 EOS 事件。  这可能包括串联电阻和外部保护二极管、如 TVS 二极管。

    我能否查看原理图提出建议?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Bob)好

     感谢您的答复!

    客户问我其他问题。

    即使 IDAC 输出通道短路、保护(OFF)功能是否会起作用?

    此致

    塔图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu:

    我不确定我是否完全理解该问题、但我会尝试澄清。  如果一个模拟引脚被用于传送 IDAC 电流、则必须保护此引脚不受 EOS 事件的影响。  通过寄存器设置关闭 IDAC 不足以保护 ADS114S06B。  内部 ESD 二极管用于在器件运输和系统制造期间保护器件。  ESD 二极管并非设计用于处理来自 EMI/RFI 的大瞬态电流或那些超出数据表所述值的 ESD 放电。

    对于此主题、有一些电路应用手册 Circuit for Protection ADS124S08 ADC from EOS for RTD Measurement、可能会对您有所帮助。  ADS124S08是24位 ADC 版本、仍会应用于 ADS114S06B。  电流激励热敏电阻电路类似于2线 RTD 实现。  作者还制作了一个关于 EOS 的视频系列。  可 在此处找到其中一个视频。  该视频页面上显示了 EOS 系列其他视频的链接。

    如果 IDAC 引脚短接、只要不超过数据表中规定的绝对最大额定值、不管 IDAC 是打开还是关闭、ADS114S06B 都不应受到负面影响。

    此致、
    Bob B