This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:1292R 的测试信号完全错误。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210270/ads1292r-the-test-signal-of-1292r-is-totally-wrong

器件型号:ADS1292R

大家好、当我尝试读取测试信号时、有一些问题。  

1292R 上电时、我等待1000ms 将引脚复位下拉。 10ms 后、上拉引脚复位。 10ms 后、引脚  CS  下拉。  

我将这些值写入寄存器。 设置如下所示。  

配置1 = 0x02 // 500SPS  

配置2 = 0x82 //启用测试信号  

LOFF = 0x10  

CH1 = 0x11 //输入短接  

Ch2 = 0x13 // MVDD 用于电源测量  

然后检查从寄存器读取的值。 它们与我所写的完全相同。  

DRDY 每2ms 脉冲一次。 SCK 为600kHz。  

状态字为0xC0 0x00 0x00、 似乎正确。  

但当我开始读取 CH1和 CH2的数据时、我只得到了7FFFFF。  CH1和 CH2都 是7FFFFF。

如果 Ch1是快捷方式、则不应是7FFFFF。  

我的设置是否有任何问题?  

AVDD-AVSS = 3V

DVDD-DGND= 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在3月31日左右回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我关闭通道1、输出变为0。 但如果不断电、它将始终输出2.4V 电压。

    期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以问您是否在使用 ADS1292R 评估套件/板(EVM)?

    还是 客户 PCBA?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    客户 PCB

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。

    1. 请检查您的所有电压轨和电源轨在设计和数据表方面是否正确。 如果可能、还需与  ADS1292R 评估套件/板(EVM)原理图进行比较。 以查看是否有错误或错误。

    2.确保遵循数据表  中关于电源的10项建议以及 10.1上电时序控制的要求,通过正确的复位 8.5.1.8断电和复位(PWDN/RESET )

    -------------------------------------------------------

    您可能还需要使用数据表检查 8.6.1.3 CONFIG2:配置寄存器2的寄存器设置

    位1 INT_TEST:测试信号选择该位决定测试信号是打开还是关闭。

    0 =关闭(默认设置)
    1 = ON;幅度=±(VREFP–VREFN)/2400

    位0 TEST_FREQ:测试信号频率该位决定测试信号频率。

    0 =直流时(默认)
    1 = 1Hz 时的方波

    谢谢