This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1192ECG-FE:双电极操作

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211802/ads1192ecg-fe-2-electrode-operation

器件型号:ADS1192ECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1192

我想测试上述适用于 ADS1192的性能套件、以便在双电极配置中运行。 为了使现有套件执行所需操作、需要进行哪些更改。 我想仅使用两个电极来测试 IC 工作时的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更详细地解释一下"测试绩效"的含义?

    您是否已经有评估套件/电路板(EVM)?  

    如果需要、请使用 EVM 并尝试借助 ECG 模拟器遵循用户指南、查看您是否可以看到 图25中所示的 ECG 波形。 PC 应用分析–范围。

    谢谢。