This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63202:关于%FSR

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211644/dac63202-regarding-to-the-fsr

器件型号:DAC63202
主题中讨论的其他器件:REF5050

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。  

在部分6.5中、有一个满量程误差的说明。 如果客户使用外部基准、我应该如何计算满量程误差?

例如、如果将 REF5050用作外部基准、则初始精度(max)为0.05%。 请告诉我您的意见。

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa-San:

    满量程误差与 DAC 电阻梯本身有关、因此无论使用内部基准还是外部基准、满量程误差都是相同的。  

    满量程误差将是  REF5050输出的±0.5%。    最重要的是、REF5050输出具有0.05%的初始精度。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne:

    我了解。 感谢您的支持。

    此致、

    Masa.