This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63202:关于 VREF

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211103/dac63202-regarding-to-the-vref

器件型号:DAC63202

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。  

在8.2典型应用中、一个10kΩ Ω 电阻器被插入到 VDD 和 VREF 之间、如果没有这个电阻器有什么问题吗? 客户似乎已经参考典型应用配置了电路、但他说即使向 VDD 施加5V 电压、VREF 处的电压也是4.6V。 这种情况有什么可能的原因吗?

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa-San:  

    DIS-MODE-IN 位是否设置为1?  

    当未使用内部基准以确保引脚不悬空时、建议使用连接到 VDD 的上拉电阻器。  

    基准引脚具有192k 输入阻抗、因此4.6V 可能来自该输入阻抗和10k 电阻之间的分压器。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne

    感谢您的支持。  

    DIS-MODE-IN 位是否设置为1?  [/报价]

    客户设置为0。  使用外部基准时、是否需要将此设置设置设置为1?

    基准引脚具有192k 输入阻抗,因此4.6V 可能来自该输入阻抗和10k 电阻器之间的分压器。

    如果存在192k 阻抗、如果我不在其上放置10k 上拉电阻器是否重要? 请告诉我、我是否有任何理由应该戴上它。

    此致、

    Masa.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa-San:

     应将 DIS-MODE-IN 位设置为1以尽可能减少泄漏、但我不认为这是问题的根源。  

    如果他们使用的是10k 上拉电阻器、那么我认为这可能 是问题所在。 它会导致一个具有引脚输入阻抗的分压器、我想他们从引脚上的4.6V 看到了这个阻抗。  

    在使用外部基准时、不应使用上拉电阻。 该建议 是在使用内部基准时提出的、因此该引脚不会悬空。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynee:

    感谢您的支持。 我将告诉客户在使用外部基准时直接连接5V。

    此致、

    Masa.