This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2541:温度查询

Guru**** 2779365 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211655/tlv2541-temp-query

器件型号:TLV2541

大家好、

客户请求以下问题的支持、您能提供帮助吗?  

  1. 在我们的应用中、根据热分析、这些器件周围的环境空气温度为94C。 有问题吗? 询问、因为我们在数据表中看到器件的 TA 等级最大为85C  
  2. 此器件的热阻是多少? 我们未在数据表中看到任何 RJA/RJC 值。 请提供。  
  3. 您能否提供器件的功率耗散与数据采样率信息?
  4. 您是否有任何替代产品、将相同的引脚排列和封装作为工作温度相同的直接替代产品? 最大范围是125C?

此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    目前 TLV2541已有~23年的历史、因此获取数据表中未包含的详细信息有点困难。  对于 Q1和 Q3、VDD 处于多大的电压电平?  对于 Q3、我们没有任何特性数据、但您可以根据 SCLK 的速度估算功率。  第10页列出的工作电流在/CS 运行阶段期间。  更多详细信息、请参阅第7页底部。  对于 Q2、我将查看是否已提出热模型请求。  对于 Q4、我们没有该器件的高温版本。