This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:通过4个 LED 使用 AFE4900EVM 时出现问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211394/afe4900-issues-with-using-afe4900evm-with-4-leds

器件型号:AFE4900

您好!

我正在尝试使用4个 LED 和一个连接到 EVM 板的 PD 来收集数据。 我已经 在配置软件中设置了所有寄存器来 启用  第4个 LED、但它仅在第4阶段(名为 LED1环境温度)显示噪声。 即使是对环境光的巨大变化(如点击 PD)也没有响应。 我 可以 提供寄存器设置供您参考。 非常感谢您对此的支持。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本次讨论属于 NDA、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送。 我们留在电子邮件中进行讨论。