This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:TX7316和 TSW1400

Guru**** 2521090 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209696/tx7316evm-tx7316-and-tsw1400

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件:TX7316

您好!

我最近购买了 TX7316和 TSW1400FPGA 板。 我想询问是否可以使用 TSW1400来控制 TX7316脉冲信号的发送和接收。 如果是、则使用什么接口来连接这两者?

它是 USB 吗?

最好的面包

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      是否有任何更新?

    非常感谢 。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅 TX7316 EVM 就可以实现自足功能。 板上有一个 CPLD、用于生成 TX7316所需的所有控制信号。 PC 通过 FTDI 芯片与 EVM 通信。 因此、您需要连接 USB 电缆并控制电路板。 此处不需要 TSW1400。