This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:替代器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9110, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211294/ads8910b-alternative-part

器件型号:ADS8910B
主题中讨论的其他器件:ADS9110ADS8881

大家好、

是否有 ADS8910BRGER 的替代器件?   最好是 P2P。

我找到一个是 ADS9110、我不确定它是否合适。

谢谢你。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    ADS89xx 系列中的任何一个都是引脚对引脚兼容的。  不同的器件提供不同的速度选项(250ksps、500ksps 和1Msps)以及16b、18b 和20b 选项。

    ADS9110可用于同一电路板设计、但不包含内部基准缓冲器、这需要不同的外部基准和缓冲器。

    ADS8881是另一个18b、1Msps 选项、但不采用引脚对引脚兼容的封装。

    申请备选器件的原因是什么?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用