This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:数据转换器论坛

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211138/ads124s08-data-converters-forum

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: AMIC110

TI 高精度实验室视频

请参阅随附的文件

①Question 关于电源

•数字电源:2.7V 至3.6V

・μ A 模拟电源:单极(2.7V 至5.25V)

如图113所示。 AVDD = 5V

当 AVDD=3.3V 时是否有任何问题?

为什么在图113中设置 AVDD = 5V。?

②Questions 关于3线 RTD 测量的内容

传感器有3根导线

我是否需要两个 ADS124S08来测量两个传感器?

③Question 关于 ADS124S08的连接

我需要测量8个传感器

有可能将8个 ADS124S08连接至一个微型计算机吗?

8个 ADS124S08能否以菊花链形式连接到微控制器?

④Question 关于 ADS124S08的连接

将 AMIC110用作主机

ADS124S08和 AMIC110能否以菊花链形式连接?

 e2e.ti.com/.../ADS124S08_0030_Question.pdf

e2e.ti.com/.../ADS124S08_0030_Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyoshi Kogure:

    我强烈建议您查看 《RTD 测量基本指南》。  本文档提供了许多有用的电路和说明。

    ①Question 关于电源

    •数字电源:2.7V 至3.6V

    ・μ A 模拟电源:单极(2.7V 至5.25V)

    如图113所示。 AVDD = 5V

    当 AVDD=3.3V 时是否有任何问题?

    为什么在图113中设置 AVDD = 5V。?

    [/报价]

    可以将3.3V 用于 AVDD、但总电流路径必须保持在 IDAC 合规性范围内。  查看《RTD 测量基本指南》、将介绍高侧和低侧应用电路。

    ②Questions 关于3线 RTD 测量的内容

    传感器有3根导线

    我是否需要两个 ADS124S08来测量两个传感器?

    [/报价]

    RTD 测量基本指南将展示如何将多个 RTD 连接到单个 ADS124S08。

    ③Question 关于 ADS124S08的连接

    我需要测量8个传感器

    有可能将8个 ADS124S08连接至一个微型计算机吗?

    8个 ADS124S08能否以菊花链形式连接到微控制器?

    [/报价]

    ADS124S08不可以使用菊花链连接、但您可以将多个 ADS124S08连接到单个微控制器、如您提供的图中所示。  这需要对器件的 CS 使用多个 GPIO。

    ④Question 关于 ADS124S08的连接

    将 AMIC110用作主机

    ADS124S08和 AMIC110能否以菊花链形式连接?

    [/报价]

    AMIC110可用于通过 SPI 外设与 ADS124S08进行通信。

    此致、

    Bob B

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]