This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:电路设计

Guru**** 2515930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211305/ads1015-q1-circuit-design

器件型号:ADS1015-Q1

您好、专家:  

我是否可以知道这里 C1/C2/C3/C3的角色是什么?  

AIN 引脚上电容为4.7nF、我们可以改用1nF 还是10nF 吗?

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    ADS1115EVM 具有许多电容、这些电容可能需要、也可能不需要、但显示为各种可能配置的示例。  在测量 AIN0=AINP/AIN1=AINN 或 AIN2=AINP/AIN3=AINN 等差分输入时、电容器 C1至 C4与差分滤波电容器配合使用时是共模滤波电容器。  当使用这种类型的测量时、差分电容器(C5和 C7)的值应至少比共模滤波电容器的值大10倍。  这种方法可以实现良好的共模滤波、还可以实现良好的差分滤 波、同时防止不必要的差分电压导致共模滤波器不匹配。

    当 AIN0到 AIN3用作单端输入(AINx=AINP/GND=AINN)时、不再使用差分电容器、C1到 C5用于创建简单的低通 RC 滤波器、以限制噪声和混叠的影响。  您可以使用对所需截止频率有意义的任何电容器值。  请参阅 最新的 ADS1015-Q1数据表中关于模拟输入滤波的第8.1.5节

    此致、

    Bob B