This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7263:ANC 系统设计检查

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8162, ADS7263, TLV320AIC31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210186/ads7263-anc-system-design-check

器件型号:ADS7263
主题中讨论的其他器件:DAC8162TLV320AIC31

大家好、

我的客户现在的目标是设计一个 ANC (主动噪声消除)系统、他们正在搜索我们的 ADC/DAC 解决方案、需要专家来提供建议和此处的技术主题回复。 提前感谢您的支持!

您能帮助了解以下要求的 TI 明星器件是什么吗?  ADS7263 + DAC8162是否可以满足以下要求?

----------------   需求规格-------------------------------------------------------   

  1. 群延迟:<120us @48kHz 采样率(仅限 ADC+DAC、建议使用 SAR ADC)
  2. ADC/DAC 位分辨率:>= 14位(正在应用音频范围)
  3. 端口编号: ADC:4输入(至少支持皮肤双通道采样)
  4. 端口编号: DAC:2输出

如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    不过、我们有专门为音频应用设计的器件、 例如 TLV320AIC31、ADS7263可能在此应用中工作。  不使用这些类型的产品有什么特殊原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:

    乘积 ANC 将以 fs=48kHz 的采样率应用。 TLV320AIC31音频编解码器(Δ-Σ) ADC 和 DAC 延迟为17/fs 和21/fs。  这超过了我们的要求、即延迟小于120us (ADC+DAC)。

    谢谢!

    BRS/埃尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvin:

    我们正在与 Kai 在线为您解决这个问题。