This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688AT:可冷稀疏

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210712/ads8688at-cold-sparable

器件型号:ADS8688AT

大家好、

我想确认器件 ADS8688AT 是否为冷可配对器件。 IC 能否 在不使用 AVDD 和/或 DVDD 的情况下处理输入(AIN、AUX_IN、SPI 等)?  

提前感谢。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    请查看数据表中的 ABS MAX 值:

    AUX IN 需要不超过 AVDD 300mV。  SPI 控制线路(数字输入/输出)不需要比 DVDD 高300mV 以上。  有关模拟输入、请参阅注释2和3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢你。 我有一个跟进问题。

    在下表中、 对于 AVDD 悬空的情况、有一行显示、表2指出芯片只要在+/-11V 范围内就受 OVP 保护。 如果 AVDD=0V、这仍然有效吗? 只要 AIN 处于+/-11V 范围内、OVP 是否也能正常工作?

    谢谢!

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。