This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:电压读数异常。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209790/tx7332evm-abnormal-voltage-reading

器件型号:TX7332EVM

您好、专家!

通过 CX 寻求有关此硬件问题的帮助:

我使用的是 tx7332evm、现在电路板上出现了一些电源问题。 我 提供+-5V 电源、但在驱动点上显示为2.4V、因此我的电路板无法正常工作。

这里的问题是什么? 测试点未显示正确的电压。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    5V 电源为器件以及板上的其他组件供电。  因此、所需的电流不仅是器件电流、而且是为其他元件供电所需的电流。 您能否检查电源的电流限制是否设置为200mA? 否则、当它达到电流钳位时、电源会下降。

    此致

    Savyan