This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:模拟电源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210829/ads1261-analog-power-supply

器件型号:ADS1261

我有一个关于 ADS1261模拟电源的问题。 最小建议值为4.75V。我们使用一个5V 输入电压和一个 LDO (LT3042)作为模拟电源、 但是、它可能会产生大约4.7V 至4.75V 的电压。我想知道在这个最小推荐的 VCC 或更低的值附近工作是否可行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mehrdad、

    数据表中的规格在建议的工作条件下得到保证、包括指定的模拟电源电压范围、稍低的电源电压可以正常工作、但 不能 保证。

    此致、

    戴尔