This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:使用外部电压基准时 ADC 的虚拟 GND

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210869/ads131a04-virtual-gnd-of-adc-when-using-external-voltage-reference

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: REF5045

您好!

我正在使用 ADS131A04设计电流/电压保护和计量应用。

我计划使用 ADC @10ks/s 采样率、为了适应所有动态信号、我将需要采用20位 ENOB。 然后我使用外部电压基准:ref5045 (ads131a04的最大基准电压为4.5V、因此我使用最大基准电压来动态优化电压输入)。 我计划使用具有单轨电压:5VDC 的 ads131并创建一个虚拟 GND。 问题:使用4.5V 外部电压基准时,虚拟 GND 是2.25V 还是2.5V? 我想象使用5VDC 模拟电源和4.5V 外部电压基准、使用2.25V 虚拟 GND 时输入范围是0到4.5V、但我对此有疑问、您能不能照亮我的设计?

感谢您的帮助!

最棒的事,弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Briquel:

    这是模拟电源的中点、当使用单个5V 模拟电源时、为2.5V。 当 Vref 为4.5V 时、AINxP 和 AINxN 都可以从2.5V+1/2Vref/增益摆动到2.5V-1/2Vref/增益、因此在差分配置中、最大和最小点的差分电压等于 Vref/增益等于-Vref/增益、这意味着4.5V/增益~-4.5V/增益。

    此致、

    戴尔