This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:如果 ADS131M02 SPI 信号具有内部上拉或下拉电阻?

Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS131M02, ADS131M04EVM, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200510/ads131m02-if-the-ads131m02-spi-signal-have-the-internal-pull-in-or-pull-down-resistance

器件型号:ADS131M02
主题中讨论的其他器件: ADS131M04EVMADS131M04、ADS131M06

大家好、

我想确认、 如果 ADS131M02 SPI 信号具有内部上拉或下拉电阻?  

如果内部没有电阻、当我使用它与 MCU 进行通信时、应该在 MCU 侧设计 RES 吗?

您能否为有关 ADS131M02和 MCU SPI 连接的原理图设计提供建议? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这来自 ADS131M04EVM (同一系列、因此适用)。

    所有引脚都没有引脚上的无源上拉或下拉。 因此、MCU 侧应完成 SPI 的繁重工作。 我们唯一的建议是对 CS 和 ADS131M0x 附近的 SYNC/RESET 设置上拉电阻。 DOUT 将变为高阻态、作为输出、逻辑高电平和逻辑低电平。 可通过 DRDY_HIZ 将 DRDY 配置为逻辑低阻抗或高阻抗(需要上拉电阻)。 DIN 是输入、因此将在 MCU 侧进行配置。 这应该是全部!

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    感谢我们的技术支持~

    我想确认是否可以更改 ADC 内部基准电压?

    客户希望降低 ADC 内部基准电压以提高 ADC 分辨率。

    此致!

    -凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于 ADS131M04 (通道数小于)、1.2V 基准集成基准没有外部基准选项。

    对于 ADS131M06 (和更高的通道数)、可以选择提供外部基准。 话虽如此、电压基准非常严格、有效电压只能约为1.25V、因此它们无法显著降低基准电压。 请参阅以下数据表摘录:

    客户想要降低 ADC 内部基准电压以提高 ADC 分辨率。

    我不确定这意味着什么、假设它们意味着更改 LSB 大小? ADC 的分辨率是固定的、热噪声将 是主要的误差源。 如果 相比噪声规格更改 LSB 大小、实际上会导致精度增加、我会非常惊讶。

    请参阅噪声表以及各种增益和数据速率的有效分辨率及其对分辨率的影响。

    此致!

    -Cole.