This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:系统上电时出现意外输出。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1220, DAC8560, DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210630/dac1220-unexpected-output-when-system-power-up

器件型号:DAC1220
主题中讨论的其他器件: DAC8560DAC11001A

大家好、

希望一切顺利。 一位客户在使用我们的 DAC1220时遇到了问题。

问: 系统上电时、MCU (F2803x)唤醒将需要100ms。 在 F28035进入工作模式且与 DAC1220没有任何通信之前、DAC 的输出为2.0V、这在设计中是意外的。 检查 SPI 波形:CSI/CLK/MOSI 在 MCU 上电前处于高电平。 如果回答正确、DAC1220不会输出、而是从波形来看、输出在任何通信之前大约为2V。 但是、如果客户使用 DAC8560而不是 DAC1220、则问题可以解决。 您能帮助我们找到根本原因和解决方案吗?

粉色:CSI 绿色:msi 蓝色:DAC1220的输出黄色:CLK。

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    默认情况下、DAC1220使用二进制补码数据格式。  DIR 寄存器默认为0x000000、因此生成一个双极零的输出、该输出应是基准电压中点。  

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的支持。 BTW、如果客户希望选择20位 DAC、并且默认值为0、是否有人建议他们进行替换? P2P 更好。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    下面是我们的20位 DAC 列表:

    https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#84=20%3B24&

    我们没有任何 P2P、因此最好的选择可能是 DAC11001A。 输出上电至零量程。  

    此致!

    Katlynne Jones