This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:初步版本 PRO GUI 5.30

Guru**** 2924080 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1208291/tsw14j57evm-preliminary-version-pro-gui-5-30

器件型号:TSW14J57EVM

尊敬的 TI:

我获得了 HSDC Pro 5.30的初始版本、并尝试将其与 TSW14J57EVM 配合使用。 我卸载了以前版本的 HSDC。 我在 启动程序时收到以下错误消息:

在 TSW1400.lvlib:Startup Splash Screen.vi 中调用节点

VI 路径:C:\Program Files\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\High Speed Data Converter Pro.exe\Frame.vi

和  

我无法选择要连接的板(与上一版本一样)。 我是否需要安装某些驱动程序或任何其他文件、或者更改某些现有文件?

我尝试使用此版本的  HSDC 来加速从 ADC 进行采样并将信号发送到 PC 的过程。 我还有关于 GET_CAPTURE_DATA (32位) 的问题-我始终只获得一半的点、而 另一半 仅作为零进入。  在我看来、即使配置状态表明它只是一个通道、TSW 也从两个 ADC 通道进行采样。 因此、我使用 SAVE_RAW_DATA_S_CSW 将采样数据保存在 CSW 文件中、然后我在 PC 上读取该文件。 这种方法效果很好、但不能帮助加快该过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    您正在使用哪种固件? ini 可能没有选择正确的固件。 请参阅下面软件团队的评论。  如有需要、您可以参阅 HSDC Pro 用户指南、了解如何手动下载固件。

    "很抱歉、我检查了5.27版本、该版本使用的是"TSW14J57revE_DDR_RxOnly" L8_reconfig_firmware"。 我认为客户的 INI 文件也具有 L8固件、因为他可能使用 HSDC Pro 的5.2版本。

     我们可以要求客户在启用触发选项的情况下尝试"TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCDDRDACBRAM"。 在任何问题上,他也可以尝试与以下触发器支持的固件。

     

    • TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCBRAMDACDDR
    • TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCBRAMDACDDR_TIDA_10132
    • TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCDDRDACBRAM
    • TSW14J57revE_16L_DDR_Xcvr_firmware.RBF
    • TSW14J57revE_Bram_RxOnly" 16L_TRIG_firmware

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5.2版本运作良好(除了第二个关于 get_capture_data_32bits 的问题)、我尝试使用5.30版本(以加快数据传输)。 启动程序时、我无法选择连接到电路板。 我认为该程序假定使用的是 TSW1400、我没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    我正在与软件团队核实、明天应该有一个答案。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    在软件团队中:

    HSDC Pro v5.30是在 LabVIEW 2019 64位版本中构建的。

    我们可能发现、我们错过了添加 HSDC Pro 64位正常运行所需的 LabVIEW 2019运行时引擎。

    为解决此问题、我们需要遵循一些调试步骤、

    第1步:

    卸载 HSDC Pro v5.30

     

    步骤2:

    下载 LabVIEW 2019运行时引擎(RTE)

     

    以下是 LabVIEW 2019 64位运行时引擎(RTE)的链接、

    https://www.ni.com/en-us/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#301740

     

    下载完成后、运行下载的可执行文件以启动 NI Package Manager 并安装软件。

     

    步骤3:

    重新安装 HSDC Pro v5.30

     

    希望这将解决该问题、请告知我们任何更新。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将尝试该功能。

    第二个问题仍然是:  

    使用 get_capture_data_16bits 或  get_capture_data_32bits 和单个通道、假设采样率为6400MHz、524288个点返回一个数组  、即通道的一半样本、另一半仅为零。 这可以是来自通道 B (未连接任何器件)的样本。

    若要省略 get_capture 命令、我使用 Save_Raw_Data_as_CSV、然后一切都运行良好、但我浪费了大量时间(几乎为1.6秒)。 生成  csv 文件、然后稍后再读取。

    16bit get_capture 需要应用0.2sec、这会将总数据传输减少到可忍受的总时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    请参见随附的。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim!  

    我会处理文件中的所有要点。 以下是我用于数据采集的文件:  

    e2e.ti.com/.../getting_5F00_data.txt

    我从 ADC 获得以下读数、其中前半部分是正确数据、后半部分仅为零

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在与软件团队核实这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    请参见随附的。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../Python-script.docxe2e.ti.com/.../getting_5F00_data_5F00_updated.txt