This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210543/ads1256-ads1256

器件型号:ADS1256

您好!

我使用 ADS1256并配置4个差分通道。 我将 ADC 值校准至20000、然后读取所有通道数据。  

之后、我为一个通道绘制数据、但数据表包含一些错误的值。 这些看起来呈下降趋势。 如何解决该问题?

设置:Vref = 0.9V,AVDD = 5V,DVDD = 3.3V, 数据速率= 100SPS,增益= 64,缓冲器=禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nuri Basar:

    欢迎来到 E2E 论坛! 很难说可能发生了什么。  您很好地了解您的系统、但我对您的系统的了解真的很少、因此需要更多信息。   可能是您的输入拾取了噪声、也可能是通信或计算导致的某种形式的误差。  查看原理图并了解与输入连接的元件对我而言很有帮助。  我将 ADC 的原始数据(未校准)视为十六进制值也会很有帮助。

    由于有3个类似的响应、我更可能认为问题可能与噪声输入信号以外的其他内容有关。  数据收集时、您是在输入每对中循环运行、还是显示的数据来自一组单一输入的连续转换?   

    您如何确定何时读取数据?  您是否使用 DRDY?如果要轮询引脚以寻找状态变化、还是使用边沿驱动中断来开始数据收集?  最好监控与数据收集相关的 DRDY、以确定两次转换的结果是否相互混合。

    您是否使用示波器或逻辑分析仪监控数据传输、以确定 SCLK 中是否存在噪声或者数据中是否存在可能导致偏移的位移?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    提前感谢您的友好帮助。

    我解决了我的问题。 我降低了微控制器和 ADS1256之间的 SPI 通信速度。  

    此致、

    Nuri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuri:

    我很高兴听到您发现了这个问题。  

    此致、

    Bob B