This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:关于 ANC 系统的解决方案建议

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209843/adc3562-solution-recommendation-on-anc-system

器件型号:ADC3562

大家好、

我的客户现在的目标是设计一个 ANC (主动噪声消除)系统、他们正在搜索我们的 ADC/DAC 解决方案、需要专家来提供建议和此处的技术主题回复。 提前感谢您的支持!

您能帮助了解以下要求的 TI 明星器件是什么吗?  

 ADC3562是否可以满足以下要求?

----------------   需求规格-------------------------------------------------------   

  1. 群延迟:<120us @48kHz 采样率(仅限 ADC+DAC、建议使用 SAR ADC)
  2. ADC/DAC 位分辨率:>= 14位(正在应用音频范围)
  3. 端口编号: ADC:4输入(至少支持皮肤双通道采样)
  4. 端口编号: DAC:2输出

Br、