大家好!
我在新设计的硬件板上使用 DAC8760。 我尝试通过写入0x560001并将控制寄存器配置为10V 范围来重置芯片
0x553001。 我使用的步骤与 AD5422芯片的寄存器编程相同、因为我在 DAC8760数据表的任何位置都找不到编程步骤。
我当时正在尝试 通过写入0x200001读回写入值数据寄存器 芯片没有响应、 此外、输出保持在0v
但我能够读取控制寄存器和配置寄存器的响应。
我写入了0x553001并通过写入命令0x020002读回0x3001。
我写入了0x570007、并通过写入命令 0x02000B 读回0x07。
甚至我也可以通过写入0x020000读取状态寄存器值、而得到的值为0x00。
我是否需要发出任何 附加命令来读取配置寄存器?
请找到分析仪剪刀。
谢谢。
Naveen