This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8741H:CD 熄灭时、IRQ CD 事件是否会生成 IRQ

Guru**** 2843180 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1, DAC8741H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1210302/dac8741h-does-irq-cd-event-generate-an-irq-when-cd-goes-off

器件型号:DAC8741H
主题中讨论的其他器件:AFE881H1

我不确定 DAC8741是否在 CD 从开变为关时生成 CD 事件?

数据表中的内容不明确、因为数据表仅显示 CD 事件、而没有描述具体内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pran、

    在 DAC8741H 中、当 CD 从开变为关时、这不会生成 IRQ。 在较新版本的器件(AFE881H1)中、CD 的无效会生成 IRQ。  

    约瑟夫·吴