This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:关于循环错误生成的查询。

Guru**** 2585965 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209266/dac161s997-query-regarding-loop-error-generation

器件型号:DAC161S997

大家好、  

我将使用 dac161s997 IC 来生成4-20mA 输出。

我想使用 ERRB PIN 在设备上显示"loop open"消息、但无论环路是闭环还是开环、ERRB PIN 都始终保持下拉状态。

我出了什么问题吗?

谢谢 Ankush。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好、

    ERRB 引脚上是否有上拉电阻器? 电阻器?

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul,

    我在 ERRB 引脚 和 MCU 连接到该引脚作为输入引脚上有上拉电阻器。
    我还在中将 DIS_LOOP_ERR_ERRB 配置为零(0) ERR_CONFIG 寄存器,但在两种情况下,环路连接或打开时,它仍然为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好、

    我们团队的一些成员正在出差/外出。 他们将能够在周一与您联系。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好、

    仅进行检查-如果您从 ERRB 引脚断开输入引脚、它是否具有相同的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul,

     我已经从 MCU 上断开 ERRB 引脚,并检查但仍然是相同,ERRB 引脚是低电平,无论环路是连接还是开路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我与同事进行交流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush,


    首先、我将检查与 ERRB 的物理连接、确保上拉电阻器正确连接、并且 ERRB 引脚不会因为焊接桥而意外接地。

    您的环路中有多大的电流? 它在运行时是否为正确的值?

    可出于多种不同的原因拉低 ERRB 引脚。 对于此器件、可能会存在环路误差(如您所提到的)。 还可能出现帧错误、这种情况下对器件的写入不正确。 还可能存在 SPI 超时错误、即器件未在超时期间内接收到 SPI 通信。 有几种不同的方法来测试、这才是真正的问题所在。 在数据表第9页的"器件功能模式"第8.4节中、有一个错误表格、其中包含错误及其报告方式。

    首先、您可以读取状态寄存器以查看标记了哪些错误。 这三个错误中的每一个都在状态寄存器中报告。 其次、您可以通过 ERR_CONFIG 寄存器禁用针对环路错误和 SPI 超时错误的 ERRB 报告。

    我认为默认情况下会启用 SPI 超时。 我会在 ERR_CONFIG 中禁用该函数、并将 MASK_SPI_TOUT 设置为1 (数据表第14页)。 如果这是问题、请告诉我。 如果没有,我们可以继续进行这方面的工作。


    约瑟夫·吴