您好、E2E 专家!
你好。
为此目的构建可穿戴 EEG 系统的理想方法、我们正在试用 TI 的 ADS1299 IC。 目前、我们已具有 ADS1299的演示板并正在尝试其功能。 因此、我们需要申请2个 ADS1299 IC 样片、用于进一步的电路设计。 我根据指示通过"立即订购"进行了尝试、但是我在网页上的任何位置都找不到"申请样片"。
其次、我们在使用 ADS1299的演示板时遇到了一些问题:(1)对于 ADS1299的演示板、您是否有 python 接口? 如果您有可用的应用程序界面、请告诉我可以从哪里下载软件包和信息。 (2)我们确实尝试上传 ads1299evm-pdk.bin 到1299根据 styxsh\dsploader.py 中的说明。 但是、它不起作用。 您能否同时指出我在哪里可以找到控制 ads1299的正确方法?
此致、
CSC