This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:在不良 EMI 情况下通信受阻

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209940/ads1255-communication-stuck-under-bad-emi-circumstance

器件型号:ADS1255

大家好、

我的客户在使用 ADS1255时遇到一些问题。 他们发现 SPI 数据会卡住(始终发送相同的数据)或有时混乱、尤其是在周围存在大量高频噪声的不良 EMI 情况下。 唯一恢复的方法是手动复位 ADS1255。  

表示。 他们想问:

1.在这种情况下为什么通信会卡住? 是否有改进的方法?

2.部分数据在芯片选择后缘时也会被传输,这会导致其他问题吗?

您的建议对我们非常有帮助、谢谢!

此致、

制造商  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    Unknown 说:
    1. 在这种情况下、为什么通信会卡住? 是否有改进的方法?

    如果不知道 EMI 是如何到达 ADS1255的、就很难处理 EMI。  EMI 可通过模拟或数字影响器件。  首先、最好查看原理图并了解与模拟输入连接的元件。

    Unknown 说:
    2. 在芯片选择后缘期间也会传输一些数据,这是否会导致其他问题?

    从 SCLK 的最后一个边沿到 CS 的上升沿都需要一段特定的时间。  如果违反了这一点、通信将不会按预期完成。  您能否发送显示此行为的通信的示波器快照以便我分析?

    此致、

    Bob B