This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:SFDR 和放大器;杂散计算寄存器

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207895/dac38j82-sfdr-spur-calculation-reg

器件型号:DAC38J82

您好!

我计划将 DAC38J82用于以下应用、

DAC 输出信号= 275MHz 至675MHz

NCO 频率=475MHz

通过插值=600MSPS 实现复杂数据的吞吐量(480MHz 信号带宽)

内插=4

采样频率:2400MHz

N'=16

串行器/解串器吞吐量/通道=6000MSPS (L=4)

1)在上述条件下以及在另一种情况下(1600MSPS 采样,x2内插,800MSPS 吞吐量,640MHz 信号带宽),在275MHz 到675MHz 的指定频率范围内可实现的 SFDR 值是多少?

2) DS 仅涵盖500MHz 前的 SFDR 规格、有没有原因?

2)预期我可以杂散的所有频率是多少? DAC38J82有任何杂散计算器吗?

提前感谢、

Deva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deva,

    附加了数据和杂散计算器工具。 数据是使用上述设置捕获的。 我对有关 DS 的问题2没有答案。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../data.zipe2e.ti.com/.../1258.DAC_5F00_Spur_5F00_cal.zipe2e.ti.com/.../TX_5F00_SpurLocator_5F00_Worksheet.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢大家分享数据。 您能解释一下下面的内容吗?

    1) 1)数据是否是使用1:2变压器获取的? 带或不带任何滤波器?

    2) 2)为共享读数设置的 Iout 值是多少?

    3)从数据中可以看出 DAC38J82可以提供大于58dBc 的 SFDR。 但在数据表中、我可以发现 SFDR 规格在>63dBc 的范围内。 是否有任何方法可以优化我的配置以获得>60dBc 的 SFDR?

    提前感谢、

    Deva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deva,

    1. 1:2变压器

    2. 30mA

    3.使用更干净的时钟源并优化频谱分析仪。 我没有最干净的时钟源、并且没有优化频谱分析仪设置。

    此致、

    吉姆