This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:需要 EVM

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC08DJ3200, TSW14J57EVM, ADC08DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206778/tsw14j57evm-evm-needed

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC08DJ3200EVM、ADC12DJ3200 、ADC08DJ3200

是否有任何人愿意销售他们使用过的 TSW14J57EVM? 没有库存的 EVM、我在不久的将来会需要一个功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    您计划使用 TSW14J57EVM 测试哪些 ADC、DAC 或 AFE 板?  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 ADC08DJ3200EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    ADC12DJ3200是 ADC08DJ3200的子集。 ADC12DJ3200上的8位模式是 ADC08DJ3200支持的唯一模式。 因此、请使用 ADC12DJ3200 ini 文件。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的尼拉伊,这不是 问题,我有适当的 ini 文件,我的设置几乎工作正常. 我只需要一个备用 TSW14J57EVM。 目前不可购买(缺货)。 如果您知道查找方法、那将是最有用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    此产品的潜力是什么? 您是否有权联系 TI 销售代表? 我们可能会向您提供只能使用有限内存的借用设备或主板。 TSW14J57EVM 将在第二季度发布。 我们只是等待 FPGA 的交付。

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您的报价! 似乎加拿大没有销售代表,我的同事怎么能与您的销售联系,并购买 /借出一个板? 从 11月开始、我们一直在等待 任何分销商的参与。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    向我发送您的地址、包括一个电话号码、然后我将查看是否可以直接向您发货。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢、您可以将一块电路板发货给我的同事  

    Karen Bakhshetyan

    357 rue Franquet
    加拿大魁北克省
    G1P 4N7.
    电话:1-418-877-5600
    我们更喜欢 购买 借出  董事会,但任何选择都是好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    我建议立即订购 TSW14J57EVM。 如果我发送一块电路板、它只能用于内部 FPGA 存储器、这会限制您可以采集的样本数。 这样、您就可以在订购的电路板进入市场之前进行一些测试。 该板将要求您使用 GUI 手动加载固件、并且您需要加载的文件名为"TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCBRAMDACDDR.RBF"、如下所示。  

    一旦你收到新的板,你可以把我们的那一个我发送给你。

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    我们还需要一封用于发货文书工作的电子邮件。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 karen@doriclenses.com 协调发货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim! 谢谢、我的同事收到了董事会。 这应该可以  在没有 DDR 的情况下进行测试。  您知道 FPGA 可以在内部存储器中获取多少个样本吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    从 TSW14J57固件文档中我们看到、一些固件使用256KB、512KB 的 BRAM、TSW14J57revE_BRAM_RxOnly"固件使用最大2MB 的 BRAM 大小。 因此、我们假设 J57的 BRAM 存储器大约为2MB。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emir,

    请参见以下文档:

    TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCBRAMDACDDR                                128K 样片

    TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCBRAMDACDDR_TIDA_10132      128K 样本

    TSW14J57revE_Bram_RxOnly" 16L_firmware                              1M 样本

    TSW14J57revE_Bram_RxOnly" 16L_TRIG_firmware1M                    样本

    TSW14J57revE_ADCBRAM_DACDDR_L8_Reconfig_firmware 256K 样片

    此致、

    吉姆