This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:CAD 文件/参考设计

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209720/ads52j65evm-cad-file-reference-design

器件型号:ADS52J65EVM

您好、专家!

客户正在 寻找一个用于将 ADS52J65EVM 安装到其上的板。

我们可以提供有关电路板的步骤3D CAD 文件吗  ?或者、请提供电路板轮廓尺寸和连接器位置。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    EVM 设计数据库已经位于 ADS52J65EVM 安全文件夹中。 可在名为 ADS52J65EVM_Design_Database.zip 的 CAD 文件中找到。

    请让客户知道、他们可以通过单击并提供提示信息来访问设计数据库。 该演示的链接是 ADS52J65EVM 评估板| TI.com

    如果还有其他问题、请告诉我。  

    谢谢。此致、

    Abhishek